This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:PFC开发者##39;s套件应用于dSPACE?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618114/tmdshvmtrpfckit-pfc-developer-s-kit-applied-in-dspace

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,

我尝试使用PFC开发者套件通过dSPACE进行实时控制。 而不是使用C2000微处理器芯片来控制栅极信号。 我想使用dSPACE来生成栅极信号来控制驱动器。  

我想知道是否有人有相关经验,或者是否可行?

我尝试从controlSUITE中查找PFC开发者套件的原理图,但找不到任何详细文档。 更具体地说,我正在寻找JTAG信号,它可能用于从dSPACE连接到外部信号。  

如果有人有任何想法,请告诉我。

谢谢你。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这违反了许可条款。 许可条款规定:

    许可材料经过专门设计和许可,只能与TI制造的或为TI制造的半导体器件(“TI器件”)一起使用。

    此致
    Lori
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lori:
    感谢您的回复和提醒。我想知道您是否有任何其他建议,我可以在不违反许可规则的情况下使用这些主板。 谢谢你。
    Joyce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce,您好!

    您的项目或产品的目标是什么? 实际上,您可以使用Matlab/Simulink对控制相关套件的C2000 MCU进行编程。 如果您不想从使用C编程嵌入式控制器开始,这非常适合研究或原型设计类型的项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,您好!

    下面是 有关MathWorks C2000 解决方案的更多信息/链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814</s>48.4814万

    如果您有嵌入式编码器,则可免费下载。

    谢谢,

    -Brian