This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:编程器- XDS510 USB

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617789/tms320f28069-programmer---xds510-usb

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

请告诉我,我们是否可以为TMS320F2.8069万控制器使用以下编程器。

产品:XDS510 USB

JTAG 3V/5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal,

    是的,XDS510可用于对Piccolo设备进行编程。 您也可以考虑使用更便宜的XDS200。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    感谢您的及时回复。

    [背景]
    我已经有了XDS510编程器-为一些不同的项目活动采购了很长时间。
    在新的开发活动中,我计划使用Piccolo系列控制器- TMS320F2.8069万。
    现在,我想检查一下是否可以将现有的XDS510 USB JTAG仿真器重新用于基于Piccolo控制器的开发活动。

    因此,请您对以下问题提出意见。

    [查询1]
    请参阅以下链接。
    链接: www.ti.com/.../toolssoftware
    此处的“开发工具”部分-未找到'XDS510 USB JTAG Emulator'的参考。
    因此,请您再次确认我是否可以使用XDS510 USB JTAG仿真器调试/编程TMS320F2.8069万控制器。


    [查询2]
    我是否可以将'XDS510 USB JTAG仿真器'与7.1 Studio v7 (版本:.0.0.0016万)一起使用?

    [查询3]
    根据Net上提供的信息- CCS v7软件的许可证是免费的。
    [请参阅链接:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code_Composer_Studio_v7]

    因此,在生产环境中使用7.1 Studio v7 (版本:.0.0.0016万)是否需要支付额外的许可证成本?

    此致,
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal,

    XDS510是一个较旧的仿真器,我们的一些较新设备将不支持它,

    但它完全支持Piccolo器件(包括F2.8069万)

    您可以将其与CCSv7配合使用,并且无需使用CCSv7 (它是免费的,没有任何限制)

    此致,
    彼得