This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:无法调试程序:TI XDS100 V2驱动程序出错

Guru**** 2543980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617659/ccs-tms320f28377d-unable-to-debug-the-program-error-with-ti-xds100-v2-driver

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

几天前,我使用Windows 10来运行CCS v7,它工作正常。 最近我不得不更换操作系统,现在我使用的是Windows 7 Ultimate SP1的新副本。 我已经在Windows 7上下载了CCS v7,此后我无法调试程序(成功构建)。 我将在下面附上TI安装的软件的屏幕截图。

我是否需要安装一些软件才能使其正常工作? 我之前没有注意到Windows 10中安装的软件。 请建议一些解决办法。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我还注意到2台德州仪器(TI)的器件在设备管理器中损坏(我猜是)。 我还会附上该屏幕截图,供任何人参考。

请建议做什么和如何做?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

安装时出现有关Windows更新的警告。 这有什么不同吗?  

我认为这是一个安全更新,所以我认为这不会导致这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记上传调试时弹出的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    安装CCS时,是否选择安装TI仿真器软件包?

    从我的CCS安装的软件详细信息中查看以下内容:

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我选择了包括TI仿真器在内的所有选项。 但我没有看到它正在安装。 您能否告诉我您在PC上看到这些更新的位置。可能是我在查看错误的位置(控制面板/程序和功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    在CCS调试视图->帮助菜单->安装详细信息->已安装软件。

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Vamsi,

    我已更新您共享位置的列表中的所有软件。

    现在我可以正确调试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗汉

    很高兴它有所帮助。

    我现在要结束这项工作。

    谢谢,此致,
    Vamsi