请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 尊敬的读者:
配置:
我有一个由XINT4逻辑触发的CLA任务。 (任务7上的CLA中断32)
XINT4逻辑为下降边缘并已启用,相应的Inbar设置为GPIO66 (启用输入和限定符)。
用法:
当触发(用作芯片选择)时,任务将等待来自主进程(CRC)的数据。
问题:
CLA在下降边缘触发,外部参考为10kHz,任务开始并等待数据接收,工作正常。
问题是任务似乎是由上一个中断事件触发的,因此为任务设置了中断溢出标志。
问题:
当触发CLA任务时,任务何时清除事件? 在任务开始时,还是在任务结束时?
是否可以清除CLA代码中的中断(如PIEACK)?
此致