请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE
尊敬的各位:
在我使用F2.8035万的应用程序中,我应该按以下方式管理电流消耗。
-在使用7个ADC通道的测量模式下:40mA最大值
-在运行模式下:无限制。
我已经在F2.8035万中检查了空闲/待机/停机模式和闪存,但我没有得到套件结果。
因此,我认为在运行时,每个模式的时钟速度都在变化,如下所示。
-在测量模式下,使用7个ADC通道:10MHz
-在运行模式下:60MHz
运行时是否可以更改时钟速度?
亲爱的义宪