This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:使用F2.8335万实验板套件进行数据记录-直接写入PC上的文件?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618118/ccs-tms320f28335-data-logging-using-f28335-experimenter-kit---write-directly-to-file-on-pc

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我一直在运行一个由F2.8335万实验者套件控制的实验。

实验每次运行大约一周,需要不断记录数据。 这是数百次的测量结果,F2.8335万上没有足够的内存来存储所有数据。 我一直在重新排列内存以获得更多空间并将数据存储在阵列中,然后手动将阵列从代码编写器复制到文本文档中。

但是:这真的很繁琐,CCS如果打开太久(每24小时一次)也会崩溃,有时不完全关闭就无法重新连接到F2.8335万,数据和实验也被毁了。

是否可以直接写入我正在使用的PC上的文本文件? 我使用USB电缆从CCS进行编程?

我每2秒记录100个数据点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick Baker37:

    您正在从RAM或闪存运行实验?
    尝试在闪存上加载您的实验,然后您可以启用sci接口将日志发送到PC,在PC上,您可以使用TeraTerm捕获日志。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    除了Ashok的建议外,您还可以在论坛周围搜索,了解如何通过SPI将SD卡连接到MCU。 您可以再次从闪存运行并将数据记录到SD卡,完全不受PC的干扰。