This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-Kit:设置输出电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617976/drv8312-c2-kit-setting-the-output-voltage

部件号:DRV8312-C2-Kit

我目前正在使用提供的示例项目PM_Sensorless来驱动一个额定电压为12V输入(1.5A最大)的BLDC。 在该项目的文件PM_Sensorless-Setting.h中,我可以设置基电压,基电流和基频的#define指令。 调整基本频率时,我可以看到示波器上的变化。 其他两个指令(基本电压和基本电流)似乎不会改变板上的输出(MOA,MOB,MOC)。

如果我要将12V BLDC连接到主板,它会很快过热,因为电流消耗太高。

是否有方法在项目内或直接在板上更改输出电压? 如何将不需要24V输入的电动机连接到主板?

此致,

D. MO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.将12V连接到主电源输入和外部12输入端,并跳转JP1的2-3。
    2.确保电动机控制的电动机参数正确。