This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:通电排序和SCI问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617147/tms320f28335-power-up-sequencing-and-sci-questions

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

我的客户正在使用F2.8335万。

将SCI引脚配置为作为SCITX和SCIRX工作时,它们的状态是什么? 客户正在通过上拉电阻器将这些引脚与外部3.3V (通过电容连接到接地)连接,但即使外部3.3V未通电,他们也可以在这些引脚上测量3.3V,因此他们好奇SCITX和SCIRX引脚的状态如何。

加电后,XRS引脚应在低电平下拉多长时间?(他们正在选择外部重置芯片)

在电源顺序章节中,设备通电和时钟确定(tOSCST)之间存在延迟,在此期间,XRS应该被拉低,对吗? 但在数据表中,仅给出tOSCST的标称值= 10毫秒,最长的时间如何? 温度是否会影响此时间?

Howard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    期待您的回答,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德

    有几个良好的controlSUITE示例显示了如何配置SCIRX和SCITX的引脚。 根据GPxPUD的配置,这些引脚可能启用了上拉电阻。

    对于tOSCST+tw (RSL1),XRSn应该被拉低,我没有一个很好的数字来确定时钟需要多长时间,也许其他人可以评论。

     

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我创建了另一个有关电源排序的帖子,可以关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德

    好的,要回答您的问题,时钟设置在很大程度上取决于时钟电路,需要由客户进行调查。

    此致,
    科迪