工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用CCSv6
a)我的代码如下所示
#Define PI 3.1.4159万
_iq29 in2,OUT2;
in2 =_IQ29 (0.25 *PI);
OUT2 =_IQ29cos (in2);
b)我收到以下警告
键入#1.6002万-D build attribute vendor section TI missing in "../IQmatx.lib<IQ24cs.obj>":无法确定兼容性
#1.6002万-D Build属性vendor section TI缺少"../IQmath.lib<IQmathTables.obj>":无法确定兼容性
类型#552-D变量"OUT2"已设置但从未使用
C)当我将上述变量放在监视窗口中并运行程序时,我得到了有关这些变量的以下说明
OUT2 未知错误:找不到标识符:OUT2
输入2 未知错误:未找到标识符:in2.
d)但是,当我暂停程序时,我会获得一些变量值
OUT2379625302 (但右侧值为3.79625062亿)
in2421657088 (但右侧值为4.21657072亿)
e)我的问题
1.为什么我同时收到IQ数学和变量(已设置但从未使用)的警告
2.为什么在运行模式下,我无法看到变量的值。但是,当暂停时,我可以看到
3.钙化和CCS显示的值之间为何存在差异