请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI-RTOS
大家好。 我的第一个版本是:
BIOS 6.46 .5.55 ;XDC 3.32 .1.22 ;CCS 6.2 .0.0.005万。
我在调试配置中取消选中了自动运行选项'run to symbol main at the start'(开始时运行到符号主菜单)。 然后,当我加载程序时,ROV信息中显示了以下错误。
"从ROV服务器接收到异常:目标内存读取在地址0x4,长度:18处失败根据应用程序部分映射,此读取位于无效地址。 应用程序可能未初始化或已损坏。"
但当我运行程序并暂停程序时,信息变为noraml,因为'所有ROV视图都已运行,没有遇到错误' 这种现象是否存在问题?
此外 ,有时,像以前一样,运行程序时,无法暂停,CCS注意到设备可能处于低功耗模式... 在这种情况下,我无法执行任何操作,我 必须停止调试并关闭DSP电源,然后重新启动DSP。 如果我的应用程序parogram有问题?
谢谢!