This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:内部RAM速度比较

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616291/tms320f28377s-internal-ram-speed-comparison

部件号:TMS320F2.8377万S

任何内部RAM内存块(RAMM0,RAMD0,RAMLS0,RAMGS0等)的速度是否存在差异?  我是否可以将我的应用程序代码放在RAMGS0的.text部分而不会降低速度(例如,如果将其放在RAMM0|RAMD0中)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    是的,所有RAM都是0等待状态。 专用RAM (RAMM0/RAMD0..etc)和共享RAM (RAMLS0/RAMGS0 ..etc)之间的唯一区别是,如果多个主服务器同时访问相同的RAM块,则由于仲裁,共享RAM的情况是 其中一个访问权限将停止,但如果没有冲突,则它们都是相同的。

    此致,

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    如果您对此有任何疑问,请告知我们。

    Vivek Singh