This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:SCI引导模式

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617934/tms320f28379d-sci-boot-mode

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

在TRM中,bootloader的引导SCI引脚如下所示

因此,通过选择带有引导模式选择引脚的SCI引导模式,它将是SCI BOOT0,对吗?

但是,引导模式选择的默认引脚是GPIO72和GPIO84,它们应该是SCITXDA引脚。  

所以我必须通过在OTP中配置寄存器来更改启动模式选择引脚,或者使用GETMODE来实现SCI启动,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是,当GPIO74 =0且GPIO84 =1时,SCIBOOT0用于SCIBOOT。

    如果GPIO84上的下拉较弱,则可以使用SCIBOOT0,而无需更改引导模式引脚或GETMODE。

    此致,
    Manoj