This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616079/tms320f280049-issue

线程中讨论的其他部件:TMS320F28.0049万TMS320F2.8075万C2000WARE

 因为TMS320F28.0049万是新的项目,,所以下面我有一些问题:

1.   哪个版本的CCS适合 TMS320F28.0049万  

2. AMC1304可用于执行 SFDM  

3.在使用TMS320F2.8075万之前,它的缺点是 SD_CX只能 设置为输入时钟,现在我想了解 SD_CX是否 可以设置 为输出时钟



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    [引述用户="Darren Yang"]1. 哪个  版本 的CCS适合 TMS320F28.0049万 [/QUOT]

    最新的CCS v7是最合适的工具。 另外,下载C2000ware以获取示例和库。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) CCS7应为良好

    2)是的,您可以在波坦扎将AMC1304与SDFM一起使用

    3) SD-CX信号用于为SDFM滤波器通道计时。 使用SDFM时钟引脚时,无法将其配置为提供输出时钟

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否已解决?

    Manoj