This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCDH52C1:闪存插座?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCDH52C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617779/tmdscncdh52c1-flash-locket

部件号:TMDSCNCDH52C1

在使用 TMDSCNCDH52C1板时,突然看起来闪存就像插座...

该卡工作正常,没有任何问题,但突然,他们在尝试对C28闪存进行编程时收到错误消息:

 

 

CCS设置如下所示:

 

并附加了CCXML文件。

 e2e.ti.com/.../F28M35H52C1.zip

在搜索E2E时,我发现了几个具有类似问题的帖子。

我们是否知道导致这种情况的原因?

巴西

Anders Lange

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders,

    他们是否检查了闪存(CCS存储器窗口)中的安全位置,以确保未对其进行编程? 因为它以前工作正常,我想知道他们是否在安全字段中错误地编程了某些内容,从而更改了应用程序? 检查映射文件以确保没有任何内容映射到安全字段。 有时,他们可以通过片上闪存GUI字段对其进行编程。 打开Flash via CCS memory (通过CCS存储器刷新)窗口中的Security (安全)字段并检查值。

    他们是否注意到XRSn引脚上有任何切换?

    在CCS中,他们是否检查并安装了所有更新?

    同时,确保电源正常。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders,

    此问题是否仅适用于C28x? M3编程工作正常? 如Vamsi所述,请他们检查是否以某种方式启用了C28x安全。 要求他们通过CCS记忆监视窗口打开任何闪存位置,如果他们发现它全部为0x0,则C28x是安全的。 在这种情况下,要求他们检查密码位置的值,如果该值可见,则使用这些值解锁C28x安全,然后执行闪存操作。

    此致,

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders,

    此外,在对C28x编程时,请尝试保持M3连接并停止。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以对M3闪存进行重新编程,而不会出现任何问题。

    此帖子:

    是答案。 我能够读取CSM并解锁闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders,

    很高兴我们的旧邮局帮了你。

    我要结束这项工作。

    谢谢,此致,

    Vamsi