请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万S 在我们的数据表中,我们看到了关于VDDIO的每个引脚都需要在每个引脚上安装0.1 μF去耦电容器的建议。
" 3.3 -V数字I/O电源针脚。 在每个引脚上至少放置一个0.1 -μF去耦电容器。 去耦电容的确切值应由您的确定
系统电压调节解决方案。"
但客户使用的是BGA封装,发现难以为每个引脚放置去耦电容器,因此对于非常接近的引脚,这些引脚是否可以共享相同的去耦电容器? 像引脚编号G4和G5一样,使用一个共享电容器。 如果可以, 建议的电容器值是多少?