This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617794/tms320f28379d-tms320f28379

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

你(们)好

我们是否有通过 USB在主/从配置中使用两个TMS320F2.8379万的应用说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几乎。 但有一个USB LIB用户指南。 C2000Ware中还提供了USB主机和设备模式示例。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是软件应用程序。
    当一个DSP主USB设备(如从属USB设备)连接到DSP时,我需要用于TMS320F2.8379万DZWTT到TMS320F2.8379万DZWTT USB连接的硬件应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看F2837xD的控制卡示意图。 这在C2000Ware中。

    SAL