This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSPREX2.8335万:2.8335万实验器套件成功'未连接到代码编写器

Guru**** 2582645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617844/ccs-tmdsprex28335-28335-experimenter-kit-won-t-connect-to-code-composer

部件号:TMDSPREX2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用最新的代码编写器版本7.2 与XDS100V1或XDS100V2进行连接。  我在设置新项目时在验证下收到此错误消息。

[开始]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\tgroth\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
   TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-151'(0xffffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_OPEN。

解释如下:
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。

[完]

然后按照建议运行xds100serial命令行。

C:\ti\ccsv7\CCS_base\con\uscif>xds100serial
正在扫描XDS100仿真器...

VID/PID   类型           序列号   说明
0403/6010 空白6010空白EEPROM   未知    没有可用描述


C:\ti\ccsv7\css_base\con\cuscif>

我注意到VID和PID不匹配, 并且没有序列号和空白EEPROM

在设备管理器中,我得到了

USB复合设备

USB串行转换器A

USB串行转换器B

我已经阅读了各种旧线程,尝试找出这一点。  实验板套件和PC是全新的。  我已经安装了代码编写器,以便成功地与MSP430 FET配合使用。  我将卸载Code Composer Studio并重新开始,因为我怀疑它是按错误的顺序完成的,并且驱动程序不正确。

请帮助。