This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:有人能解释一下吗?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617597/tms320f28069m-can-anyone-explain-this

部件号:TMS320F2.8069万M

www.ti.com/.../tms320f2.8069万.pdf

PAG 11.

4.2 信号说明
表4-1描述了这些信号。 除JTAG引脚外,GPIO功能是重置时的默认功能,除非另有说明。 下面列出的外设信号是备用功能。 某些外围设备功能可能并非在所有设备中都可用。 有关详细信息,请参见Table 3-1。 输入不具有5V容限。 所有GPIO引脚均为I/O和具有内部上拉(PU),可以按引脚选择性地启用或禁用。 此功能仅适用于GPIO引脚。 PWM引脚上的上拉在复位时未启用。 重置时启用其它GPIO引脚上的上拉。 AIO针脚没有内部上拉。

**********

我不明白。 只有GPIO具有上拉电阻器,而PWM也具有?

有人可以澄清吗?

谢谢

Luis Gonçalves ó n