您好,
最近,我的客户报告了一个与TMS320F2.8335万 SCI模块相关的问题。
客户将RX和TX引脚向下拉至接地,电阻为10kΩ Ω。 打开电源并启用SCI中断后,他们发现系统将立即进入SCI中断ISR, 但实际上RX和TX上没有数据传输。
它们测试RX和TX引脚,当10kΩ Ω 电阻,Ω 时电压为1.1V,并尝试更改为2kΩ Ω,电压降至0.25V,结果相同。
如果消除电阻,一切都将按预期进行。
我们知道Rx& TX不建议添加外部下拉电阻,因为内部有上拉电阻。
但我们只是好奇,为什么在没有数据传输,没有启动 和停止信号的情况下,系统会进入SCI ISR?
这是RX引脚的波形。 绿色表示IO,BLE表示RX引脚。 RX自开机以来保持相同电压。
请您提供意见? 谢谢!
Vivian