This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:CLA_ex1_background_task示例代码。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617512/tms320f280049m-cla_ex1_background_task-example-code

部件号:TMS320F28.0049万M
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

大家好,

我正在评估 F28.0049万M CCARD上的CLA_EX1_BACKGROUND任务示例代码。

当我将CPU1闪存配置设置为活动,构建并运行时,系统将分支到非法ISR,有什么想法吗?

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    此错误已归档并已修复。 它将出现在C2000Ware的下一个更新中。

    目前,请在CLA_FLASG.cmd中更改.TI.ramfunc的运行位置。 您可以将其移至RAMLS4。

    .ti.ramfunc :load = flash_BANK0_SEC4,
    RUN = RAMLS4,

    此致,
    SAL