This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 =光编程器:下载任何程序时出现问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617826/c2000-cang-programmer-problem-downloading-any-program

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万DHiDevin,
我再次感谢您提供的出色支持。
除了JTAG正在处理的崩溃问题外,我们还收到了与DSP编程工具相关的新问题。
我们正在使用C2000 = Cang编程器将一个程序降级到DSP TMS320F2.8379万D中。 最近,我们开始下载任何程序时出现问题,软件GUI中显示了所有类型的错误,程序员屏幕上显示了图像错误。 我们可以为您提供哪些帮助来解决问题? 我们是否可能损坏了设备?我们是否应该更换它?或者我们是否应该删除它的软件并从您的网站重新下载它? 请提供建议。
埃萨姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Essam:

    我将这个问题从下面的主题中分离出来,因为我认为这是一个新的主题。 我已经请C2000团队的其他人来看一下。

    e2e.ti.com/.../61.4818万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃萨姆,

    您遇到了哪些错误? 您能否提供更多详细信息?

    这种情况是在一台还是多台设备上发生?

    谢谢,此致,
    Vamsi