This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:SPI接口,带Cristal Fontz Carater显示屏

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617572/tms320f28069m-spi-interface-with-cristal-fontz-carater-displays

部件号:TMS320F2.8069万M

https://www.crystalfontz.com/product/cfal1602cpgt-oled-sunlight-16x2-SPI-character-green

大家好

  是否有人之前已经连接过Cristal Fontz显示器(请参阅上面的链接)? 您能否给出SPI块的设置以连接它?

我想在硬件层面上,它需要一个3.3V (TMS)到5V (显示器)的双向电平转换器。

关于这一点的所有信息都得到了充分的了解

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,

    我以前没有使用过此显示模块,但我看了一下数据表。
    看起来,显示SPI时钟方案是在上升沿上接收数据,然后在下降沿上发送。 页数42 of
    Winstar_Display_WS0010_IC_Specification_Vb_2011-08-03.pdf。2011。 您可以将F2.8069万M配置为执行相同的操作。
    在F2.8069万M SPI侧,您需要“Falling Edge,without Delay”(下降边缘,无延迟)- SPICCR.POLICITY = 1,SPICL.PHASE = 0。
    串行接口的最大速度似乎为3.33MHz -(1/300ns SCL循环时间)

    此外,您还需要一名级别的翻译。

    我希望这有助于您入门。

    标记