This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:能否使用FIFO

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615980/tms320f28377s-can-the-upp-work-with-a-fifo

部件号:TMS320F2.8377万S

大家好,

我计划使用upp连接FT2232H,它将设置为245 FIFO接口。  

这是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    使用uPP而不使用其它标准接口(如SPI或UART)的任何特定原因? 此设备上针对特定的usecase引入了upp (与具有uPP接口的远程设备通信),并且下一代设备上可能不提供该功能,因此询问此问题。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在寻求更高的互连速度。 FT2232H实际上以480Msps USB 2.0 传输速度处理,所以我更喜欢使用FIFO接口,这意味着70M*8位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    uPP的最大帧速率为50MHz。

    Vivek Singh