This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:ADC稳定性问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617354/tms320f28035-adc-stability-issue

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

我的ADC样品上有很多噪音。 我开始认为ADC是相关的。 我正在搜索ADC硬件是如何构建的详细文档。特别是参考号 我想知道添加外部参考是否会增加稳定性。 特别是因为我使用开关式电源为2.8035万供电。

因此,2.8035万是否有任何详细的硬件设计指南。 我已经找到了一些通用硬件指南,但它似乎过时了。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVS,

    您所看到的噪音的大小是多少?

    您是否有一个可以共享您的系统的示意图?

    如果没有,您能否描述ADC正在采样的信号? 您是否正在使用VREG和内部ADC参考?

    汤米