请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 大家好,
我使用GPIO24作为eCAP输入引脚并为上升边缘事件配置eCAP,我是否应该遵循GPIO24的电气参数? 最小VIH = 2.0V,最大VIL = 0.8V?
如果以上陈述的答案是肯定的,我将提出以下问题,
- 这是否意味着当GPIO24上的电压输入从0V变为2.0V时,它将发生eCAP事件?
- 是否有任何电压上升时间规格?
- 无eCAP滞后,是否正确?
如果有,请告知您的想法,谢谢。
此致,
卢克