This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F2.8335万:安装FTDI XDS100类USB串行驱动程序的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616795/starterware-tms320f28335-issue-with-installed-ftdi-xds100-class-usb-serial-driver-installation

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Starterware

尊敬的各位:

我正在使用Matlab Simulink外部模式并使用F2.8335万实验板的串行通信。

但安装FTDI驱动程序后,它在驱动程序符号上显示一条警告消息,如下所示:

请提供相关指南。 它在通过串行通信时产生问题。

我正在使用6.2。

此致,

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal,

    我已就您的问题联系了一位Simulink专家。 应尽快回复您

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    您正在使用MathWorks的哪个版本? 您是否正在使用MathWorks C2000支持包?

    MathWorks软件使用TI的驱动器和CCS与主板通信。 您是否可以使用CCS直接与主板通话以确认驱动器是否正确?

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    MathWorks版本:2017a

    是的,我 正在使用C2000的支持软件包

    CCS版本6.2

    我能够通过CCS进行通信,但在Simulink中使用外部模式时会产生错误,因为它使用COM端口上的串行通信。 我在检查COM端口时,它显示了上一个POST中提到的警告消息。

    此致,

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以

    此致,
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishal,

    R2017a和6.2 的组合应该可以。

    我曾见过MATLAB或CCS锁定USB/COM端口并阻止其他软件连接到主板的情况。 尝试重新启动计算机(重置所有USB/COM端口),然后直接进入MATLAB,尝试连接并运行。 MATLAB实际上在机罩下使用CCS和TI驱动器连接了电路板,因此我希望您尝试从MATLAB运行,而不将CCS作为运行程序或连接到电路板。

    谢谢,

    -Brian