This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:在c28 NMI中断的协奏曲上写入IPC

Guru**** 2532330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617225/f28m35h52c-write-to-ipc-in-the-c28-nmi-interrupt-on-the-concerto

部件号:F28M35H52C

C28上发生NMI事件后IPC功能是否停止工作?

当我进入C28上的NMI中断时 ,我想将一些数据放入IPC内存中,让M3知道发生了什么。 在NMI中写入C28上的IPC内存时,我可以看到C28上的变量更新,但当我在调试器中切换到M3时,我看不到变量更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    否,您应该能够使用NMI例程访问IPC RAM。 您是否检查了两侧(M3和C28x)变量的地址是否相同?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我在程序的其余部分成功地使用了IPC,但当我在NMI中断中写入IPC时,它似乎不起作用。