请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部件: C2000WARE
大家好,
我们的一位客户有以下问题
对于微处理器TMS320F2.8035万的串行编程- TI免费访问-有可用的程序C2Prog。
我使用通过SCI端口的C2Prog。
为此,需要一个额外的输入(MCU控制系统中的其他任何地方都不使用)和一个与PC通信的工具,在编程之前,该工具可以修改TMS320F2.8035万的输出语句。
C2Prog还允许通过CAN接口进行编程,CAN接口可用于控制系统中与其他对象的通信(Ties)。
问题:
1. 从PC十六进制代码下载到TMS320F2.8035万需要什么工具(如果接口已经可用)?
2.是否可以购买,在何处购买,费用是多少?
3.是否需要对软件进行任何更改,以便通过CAN对MCU的连接进行编程?
此致
Anil