This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:与335进行SCI通信

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616936/ccs-tms320f28377d-sci-communication-with-335

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试使用SCI外设获得77D和335以进行通信,但我遇到了一些问题。

在77D上,我有:

#define CPU_FREQ 150E6
#define LSPCLK_FREQ CPU_FREQ/4
#define SCI_FREQ 100E3
#define SCI_PRD (LSPCLK_FREQ/(SCI_FREQ*8))-1

在335中,我有:

#define CPU_FREQ 150E6
#define LSPCLK_FREQ CPU_FREQ/4
#define SCI_FREQ 100E3
#define SCI_PRD (LSPCLK_FREQ/(SCI_FREQ*8))-1

这应该为我提供两个控制器上相同的波特率。  我在两者上使用中断驱动的RX和TX,当它们交叉时(335RX > 77DTX:77DRX > 335TX),两个RX中断都不会触发。

但是,如果我将它们连接为(77DTX > 77DRX : 335TX > 335RX),它们的功能就像我所期望的那样。  

是否有人对可能导致此问题的原因有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    我建议先尝试回声道示例。 让那些在同一个波特率下工作的人开始连接每个板。

    SAL