This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:Simulink中的构建模型出现错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617221/tms320f28069m-build-model-in-simulink-gives-error

部件号:TMS320F2.8069万M
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

当我尝试在Matlab2014a中构建模型以获取我的Simulink模型的代码时,我遇到以下错误

在进入挂机过程中调用idelink_ERT_make _RTW_Hook时产生以下错误:
无法连接到配置参数对话框中编码器目标窗格的目标硬件资源选项卡中指定的板。

生成过程将因此终止。

无法连接到配置参数对话框中编码器目标窗格的目标硬件资源选项卡中指定的板。

无法从Code Composer Studio(TM)获取电路板配置。 确保已安装并正确注册Code Composer Studio。

无法启动CCS应用程序(COM错误ID:0x8004.0154万)。 验证CCS软件是否已正确安装和配置。
组件:Simulink |类别:型号错误

> checkEnvSetup('ccsv4','f2.8069万','check')

1. CCSv4 (Code Composer Studio)
您的版本:
所需版本:4.0 0至4.2 0
需要用于:代码生成
TI_DIR=""

2. CGT (德州仪器(TI) C2000代码生成工具)
您的版本:
所需版本:5.2 1至5.2 3
需要:代码生成
C2000_CGT_INSTALLDIR=""

3. DSP/BIOS (实时操作系统)
您的版本:
所需版本:5.33 .05至5.41 .09.34
需要:代码生成
CCSV4_DSPBIOS_INSTALLDIR=""

4. XDC工具(Express DSP组件)
您的版本:3.20 .03.63
所需版本:3.16 .02.32 或更高版本
需要:代码生成

5. 2806x C/C++头文件
您的版本:1.00
所需版本:1.20
需要:代码生成
DSP2806X_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2806x\V100"</s>2806

6.闪存工具(TMS320F2806x Piccolo(TM)闪存API)
您的版本:1.00
所需版本:1.00
需要:闪存编程
FLASH_2806X_API_INSTALLDIR="C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\FLASH_API\2806x\V100"
>> 1. CCSv4 (Code Composer Studio)
您的版本:
所需版本:4.0 0至4.2 0
需要用于:代码生成
TI_DIR=""

我做错了什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的MathWorks安装程序中,某些目录似乎设置不正确。 MathWokrs工具不知道在哪里找到构建模型所需的TI工具。

    请尝试>> checkEnvSetup('ccsv4','f2.8069万','setUP'),然后从那里开始。

    如果要重新浏览初始配置屏幕,可以尝试>> targetinstaller

    -Brian