请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 主题中讨论的其他部件:controlSUITE,
TI社区您好,
我想使用TMS320F2.8377万S中的SCI模块通过串行端口将数据写入计算机,并在LabVIEW中捕获数据。 理想情况下,我想将浮点值写入LabVIEW,它将存储在文本文件中。 我知道SCI一次只能发送8位,所以我也不确定如何解决该部分的问题。 我已经能够在controlSUITE中成功运行示例回显程序,连接到putty。 我在LabVIEW的接收缓冲器中也得到了一些东西。 我从下面的youtube教程制作了我的LabVIEW程序。
当我运行LabVIEW程序时,我的接收缓冲区会非常快速地打印示例程序中的for循环消息。 我可以在定期停止LabVIEW程序以查看接收缓冲区中剩余的内容时看到这一点。 不管怎样,我想知道是否有人曾经将此MCU与LabVIEW连接?