请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在代码编译过程中遇到故障。 错误代码为:
>>编译失败
subdir_rules.mk:184:目标'VehCtrl_process.obj'的配方失败
"..\DSP2833x_ADC.h",第99行:错误#18:应为")"
UINT16重置:1;// 14 ADC重置
我无法确定错误的目标,因为项目有点太大了...
我附加了一个zip文件,其中包含生成的所有.pp文件。 有人能帮我弄清楚错误的来源吗?
非常感谢!