亲爱的朋友们:
我从一个朋友那里获得了一个F2.8027万 LaunchPad,用于一个项目,并发现了“用于德州仪器(TI) C2000处理器的嵌入式编码器支持包”插件,它能够使用Simulink对LanchPad进行编程。 我与Simulink合作很愉快,因此这是一个项目的好机会。
下载,安装并进行正确设置后,我在Simulink中生成了两个CCS v6项目。 这两种方法都可以由CCS v6导入("文件">"导入")并调试电路板。 当我做第三个项目时,我发现Simulink可以直接生成,加载并运行代码到LaunchPad。 它让我的生活更轻松。 但现在,CCS v6找不到要导入的项目。 我注意到Simulink生成的"projectname_ERT_RTW"文件夹中没有"CCS_Project"文件夹。 但我并不担心,因为我使用的是"构建,加载和运行"配置,因此不需要CCS v6。
我真的很喜欢它,所以我买了一个F2.8379万D LaunchPad在最后的项目中实施。 我创建了两个Simulink文件:"test_CPU1 "和"Test_CPU2"。 对于简单的块,我将其配置为与F2.8037万相同。 生成项目时,CCS v6再次无法导入该项目,因为存在“CCS_Project”文件。 还可以……不是什么大问题 但是这次,“构建,加载和运行”没有奏效。 即使是Simulink也没有显示任何错误,主板也无法正常工作。
我认为这是我对双核LaunchPad的Simulink配置的错误,昨天我在这个论坛上请求帮助。 但今天,我又回到了F2.8027万。 这也不起作用:
对于F2.8027万,在第三个项目(使用“生成,加载和运行”选项)中,Simulink将代码上载到LaunchPad中。 但该代码似乎从未实施过。 如果我从USB中拔下LaunchPad并再次插入,我将从controlSUITE运行测试代码,在尝试使用Simulink进行编程之前,该代码已在其中。 但仍然没有CCS v6项目。
对于F2.8027万,在前两个项目(生成了一个由CCS v6导入的文件)中,当我生成项目以将文件生成到CCS v6时,现在会生成一个无法导入的文件。 弹出一个错误:
错误:项目'Teste_1_F2.8027万_Simulink'导入失败,因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。
基本上,一切都很好(除了第三个Simulink文件没有生成CCS v6项目),直到我尝试对F2.8379万D进行编程。 现在,什么都不起作用,即使在以前的文件中保留相同的配置。
我为德州仪器(TI) C2000处理器重新安装了嵌入式编码器支持软件包,但仍然是相同的。 我重新安装了CCS v6,但仍然是相同的。
我真的不知道发生了什么。 请帮帮我。
-
非常感谢,
Gabriel
-
有用信息:
MATLAB R2017a
Windows 10
CCS v 6.2
适用于德州仪器(TI) C2000处理器17.1 v 2的嵌入式编码器支持软件包(带C2000 6.4 v v 6编译器)
controlSUITE v 3.4 6.
编辑:工作空间中的命令"xmakefilesetup导致错误:
来自非结构数组对象的结构内容引用。
xmakefile.Setup中出现错误
xmakefilesetup中的错误(第11行)
hObj = xmakefile.Setup;