This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更新密码并生成新的算法文件F2808.

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615869/updating-passwords-and-generating-new-algorithm-files-f2808

主题中讨论的其他部件:UNIFLASHTMS320F2808I从未能解决我的原始问题,该问题涉及创建新的批处理文件以使用不同的密码擦除/编程/验证。 我尝试在上次固件更新中加入新密码,但当无法解决此问题时,我不得不将其搁置一边。

我们现在拥有下一代主板和固件,需要更新以适应新增的功能。 此时,我们要更新密码。 提醒一下,我们正在TMS320F2808器件中使用CCS 5.5 (当然愿意更新)和Spectrum Digital XDS510LC仿真器POD。 以前的建议是使用Uniflash。 但是Uniflash似乎是一个软件包,而不是一个仿真器。 提供的有关Uniflash的链接意味着它已嵌入CCS中。

几个基本问题。 首先,什么是与Uniflash一起使用的最佳仿真器POD。 我们的XDS510LC POD在生产中存在问题,工程部门不得不花费太多时间让其连接,因此我们希望获得更可靠的设备。 请注意,新的主板设计仅限于TMS,TCK,TDI,TDO,TRST, EMU0和EMU1,使用14引脚插头。 第二,Uniflash是CCS的一部分吗? 是否需要单独装载? 是否有用于创建脚本/批处理文件的用户指南? 我一直无法了解如何使用CCS 5.5 生成新的擦除/编程/验证脚本。 之前的工程师在我任职之前就离开了公司,所以我不知道他们是如何生成.sdp文件的(可能是在SD Config中)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,

    Uniflash未与CCS集成。 它是一个独立的工具。 它还支持命令行选项来编程闪存。 您是否已检查以下链接
    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj

    感谢您的回复。 我还收到了Ki-Soo的答复。 我们的IT部门坚持要安装所有软件,所以我等待他们安装该软件进行检查。

    谢谢!
    Phil