This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万PNQ

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617037/tms320f28035-tms320f28035pnq

部件号:TMS320F2.8035万

TMS320F2.8035万PNQ是否通过了AEC Q100认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    请参阅当前F2.8035万数据表的第146页(图中标有"设备术语")。
    http://www.ti.com/lit/gpn/tms320f2.8035万

    大多数F2803x器件的版本都符合Q100标准。  具体而言,具有Q温度范围的部件号将通过Q100认证。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅设备数据表的第21页和第146页(SPRS584K)