This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逻辑反相输入

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616933/logic-inverted-input

大家好

   有一些方法可以反转TMS2.8069万的GPIO输入,TMS内部的逻辑(硬件)是否可以反转? 如果是,如何配置? 我有一些硬件可以反转一些,我想通过TMS硬件反转  

我知道这可以通过软件完成,但我正在移植一个解决方案,在这个解决方案中,微控制器有这个逻辑(在某些引脚中)

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis, 如果您使用GPIO引脚作为外部中断,则可以通过在XINTxCR寄存器中配置极性位来更改极性,但如果您只是从数据寄存器读取位值,则此设备在硬件中没有用于反转输入的逻辑。

    Vivek Singh