This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8021万:TMS320F2.8021万 IEC6.073万 PSA功能问题

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616335/tms320f28021-tms320f28021-iec60730-psa-function-issue

部件号:TMS320F2.8021万

尊敬的

当地址从0x840到0x880的值为0x0000,但当地址从0x840到0x880的值不是0x0000和I时,我可以将0x846写入活动的PSA函数

无法从写入0x846地址执行PSA功能。当我将0x846地址写入活动PSA功能时,我的程序将输入以下子功能。

请提供建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    谁能就此问题提供建议,谢谢