请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万 您好,C2000团队,
F2.8027万 12位ADC转换器运行速度相当快,达到4.6MSPS。 全速时,可73.6 提供~55.2 (12位/样本)-Mbps (如果未~封装,则为16位/样本)数据以从设备中分离出来。 将此高速ADC数据从器件中获取的最佳(快速/高效)方法是什么? 似乎SPI可能被限制为~10-12Mbps。 1/5*tc (LCO) nsec =1/(5*20*10-9)。 另外,是否有任何其他~低成本(现有或路线图) C2000 (如Piccolo)系列成员更适合执行此任务...收集高速连续速率ADC数据并卸载器件?
谢谢,Merril