This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:如何将霍尔传感器连接到F2.8027万并测量来自Simulink的电机转速?

Guru**** 2533590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615560/tms320f28027f-how-can-i-connect-a-hall-sensor-to-f28027-and-measure-motor-speed-from-simulink

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:DRV8312

我目前正在使用DRV 8301和F2.8027万F,我想测量BLDC电机的速度。 请帮助您找出下面的2个问题吗?

1)连接

搜索一段时间后  ,我可以使用GPIO或ADCIN端口 连接霍尔传感器。 我应该使用J5引脚(编号 1= 5V,2= GND,3= ADCINA7 ,4= ADCINA7,5= ADCINA7)?

2)霍尔传感器数据读数

通过 在 Matlab命令窗口中运行此命令"c2.8035万pmsmfert_ERT",我找到 了所需的示例 "DRV8312三相无刷电机控制套件",并且检查了霍尔传感器读数逻辑。 F2.8027万F是否可以使用 霍尔传感器 读数逻辑? 如果应更改,应修改哪个零件?

如果您能阅读并回答此问题,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Baskaran:

    谢谢你。 我一直期待着得到答案。

    此致,

    Suhwan Kim