请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301-HC-C2-Kit 工具/软件:Code Composer Studio
您好,请帮助我解决此错误。
我下载了代码编辑器工作室v.5.2 1,并按照运行指南进行操作。出现此错误
"C28xx:连接到目标时出错:(错误-151 @ 0x0)连接期间使用的FTDI驱动程序函数之一返回错误状态或错误。 原因可能是一个或多个:无效的仿真器序列号,空白仿真器EEPROM,缺少FTDI驱动程序,USB电缆故障。 使用'commen/uscif'文件夹中的xds100serial命令行实用程序验证仿真器是否可以找到。 (仿真软件包5.0 .747.0)"
我不知道发生了什么。 可以有人帮我解决这个问题。
非常感谢