This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOLARUINVKIT:短路

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615121/tmdssolaruinvkit-short-circuit

部件号:TMDSOLARUINVKIT

我们正在尝试使用这些开发套件在智能电网中模拟光伏发电。   我们从最初的版本3开始,调整了26伏模拟电网的交流电压。  我们还禁用了MPPT,因为我们使用直流电源进行逆变器输入。  主板在进行这两个修改后运行时没有问题。  第三项修改是更改代码,以便转换卡在PVinverter活动模式下启动(想法是让这些板运行,而不必在每次重新启动时对其进行刷新/初始化)。  我们第一次运行代码时,它启动并运行没有问题。  第二次控制装置没有响应,我们观察到即使控制器离开主板,也会从电源消耗电流,表示可能存在短路。  我检查了主板,看不到任何可见的损坏。    我曾尝试使用过代码的以前版本,但没有任何影响。 感谢您提供的任何支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致,
    伊丽莎白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉斯,

    电源组件很可能有一些损坏,使用内部版本重新测试可能没有帮助。

    您可能需要更换某些FET或栅极驱动器。

    我会在回扫侧,特别是在门驱动器周围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish,

    感谢您的回复。  我再看看飞回来的侧门驱动器。  

    您是否认为该损坏可能是由代码的实现或主板中的缺陷造成的?

    如果不是代码,我们是否可以将主板更换为保修范围内的新主板?

     如果您认为代码可能有问题,我可以将我们的代码版本发送给您查看吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉斯,

    我相信,根据您的帖子,当您按照我们提供的代码运行时,一切都很顺利,

    在进行了一些额外的更改后,它遭受了一些损害。 因此,我们无法提供维修或更换主板的服务。

    我们发布此设计已经有几年了,因此我的知识可能不太可靠...但是,如果您可以指出您更改了哪些特定领域,如果我们可以提供任何更改建议等,将会有所帮助。

    此致
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish,

    感谢您的回复。  您的任何建议都很好。  

    最初使用提供的代码时一切正常,但我尝试将疲劳故障与代码更改可能导致的故障分开。  我上次对代码所做的更改:

    (从Build 3开始,MMPT关闭,Grid connect打开)  

    settings.h文件:

    线路84 grid_one_under VRMS_limit更改为15 V //(我们有一个26 V格栅)

    线路88 UNIVERSAL_MIN_VRMS更改为15 V //(我们有一个26V滤线栅)

    main.c文件:

    线路651 GUI_INVStart = 1 //I更改了此设置以在通电时启动逆变器  

    我在主板上运行了该代码,运行正常。  然后,我尝试从闪存启动转换卡,方法是将 GPIO-34和TDO置于1位置并禁用JTAG (SW3信任控制),这很成功。  逆变器启动并进入PV_逆 变器激活模式,可通过Code Composer Studio观察。  但是,这是最后一次工作。 下次我观察到上述问题时。  

    如果对您来说更容易,我可以通过电子邮件向您发送settings.h和main.c文件。