This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8069万M:对QEP和eQEP的怀疑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616462/launchxl-f28069m-doubt-on-qep-and-eqep

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

大家好

   在LaunchPadXL中,QEP具有专用引脚(5引脚)。 微控制器中的引脚是多路复用的还是专用的? eQEP是否相同(减去其中一个针脚)?

CCS附带的示例是针对eQEP的。 QEP是否相同?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    eQEP和QEP引用同一模块。 F2806x器件上只有一种正交编码器,其正式名称是eQEP或增强正交编码器。 LaunchPad上的连接器仅为许多增量编码器提供标准连接器。 您需要配置F2806x GPIO以通过多路复用使用eQEP信号。 请参阅设备数据表和技术参考手册,了解可用的多工选项和步骤。 如果您尚未下载c2000Ware,请同时下载c2000Ware。 每个模块都有示例项目,可帮助您开始学习这些模块。

    谢谢!
    标记