请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
SPRUFN3D,"Piccolo系统控制和中断",第130和131页,表116和117。
当我阅读Piccolo中断的文献时,我注意到IER和DBGIER的两个表。
这些表列出了CPU的中断启用位。 RTOSINT和DLOGINT的前两个条目是指"Level INT6"(注意INT6而不是Int16或INT06)。
RTOSINT不应该是Int16,而DLOGINT应该是INT15吗?
或者它们真的与列表中的第5位相同吗?
谢谢,Mark。