This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:恒定Q转换

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615933/tms320f28377s-constant-q-transform

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我搜索了controlSUITE,特别是浮点库,但没有看到常数Q转换的实现。 此转换类似于FFT,但输出频率容器是对数的,而不是由FFT大小固定的。  是否有人知道现有端口?  这将是CS的一个受欢迎的补充。

谢谢,Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我们没有实现这一点。 我会将此作为客户请求进行归档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Manish,

    我提出这个问题的原因是,我在网上看到的许多实现都没有针对流水线DSP (如C2000)进行优化。 经过测试和优化的转换将鼓励将C2000器件用于听觉科学和音乐应用。
    我将关闭TT,但是的,请将其添加到客户请求列表中!

    谢谢,Dave