This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:晶体振荡器

Guru**** 2539590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616611/tms320f280049m-crystal-oscillator

部件号:TMS320F28.0049万M

我对晶体振荡器电路有疑问。  

在数据表5-25中,我找到了"C0晶体并联电容7pF"。

我可以找到CL1和CL2,但我不知道什么是C0。 您能告诉我什么是C0,用户应该注意什么?

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Furuya,

    如果您查看任何晶体的规格,它会提到额定并联电容(C0)。 数据表提到在选择外部晶体时要与负载电容一起使用的规格值。

    以下是外部晶体的数据表示例,其中列出了所有参数以及负载(CL)和并联电容(CO)。

    www.abracon.com/.../abls.pdf

    这只是一个示例,不建议专门使用此晶体。 根据数据表中的应用和F28.8049万M晶体要求,需要选择晶体。

    此致,
    Nirav