This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F2.8069万:通过XGCONF的静态配置SWI

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615572/rtos-tms320f28069-static-confguration-swi-through-xgconf

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:TI-RTOS

我在1 MS计时器ISR中发布SWI,以启动低优先级的10毫秒流程。

Wight XGCONF I设置

XGConf在cfg文件中创建了以下行

我已通过编程方式进行设置

但无法生成错误

有什么想法? 正在进行动态配置,但是???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能提供更多详细信息吗? 您说"XGCONF在cfg文件中创建了以下行",但我在您的帖子中没有看到任何代码。 是否可以再次尝试共享?

    此外,您能否告诉我构建错误所说的内容?

    谢谢!
    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我所附的所有图片都被删除了。

    正在重试XGConf GUI

    cfg文件中的行为

    VAR swi0Params =新Swi.Params();
    swi0Params.instance.name ="htimer10mSSWI";
    swi0Params.priority = 14;
    program.global.htimer10mSSWI = swi.create("&timer10mS",swi0Params);

    程序中的实例是

    /*
     * ========= 10ms过程=========
     */
    void timer10mS (UArg a0,UArg A1)

       uiTicks10mS++;

       如果(uiTicks10mS < 50)
       {
          GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO15 = 1;/*绿色LED DS2开*/
           GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO58 = 1;   /*红色LED DS1关闭*/
       }
       否则
       {
          GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO58 = 1;/*红色LED DS1开*/
          GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO15 = 1;   /*绿色LED DS2关闭*/
       }

       IF (uiTicks10mS >= 100)
       {
          uiTicks10mS=0;
       }
    }

    我收到的构建错误是

    "../Solar_Tracker_Main.c",第76行:错误#20:标识符"htimer10mSSWI"未定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何在Solar_Tracker_Main.c中使用htimer10mSSWI? 我认为您可能需要#include <xDC/cfg/globL.h>?

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 我包括<xDC/cfg/globL.h>时! 感谢Whitney!