请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万S 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
我正在使用Cv GT 16.9 .3.LTS测试TMS320F2.8377万S项目,只需创建一个新的F2.8377万S项目进行评估,我发现了一个问题。
我们可以在下面的.cmd文件Page1中看到RAM分配,如果我们将 RAMGS12的长度修改为0x0.2万,由于内存重叠,我们在构建项目时会收到一条错误消息。
RAMGS10 :原点= 0x1.6万,长度= 0x0.1万
RAMGS11 :原点= 0x1.7万,长度= 0x0.1万
RAMGS12 :原点= 0x1.8万,长度= 0x0.1万
RAMGS13 :原点= 0x1.9万,长度= 0x0.1万
但是,如果我将RAMGS12长度修改为0x0.2万,并将其从Page1移动到PAGE0,则我传递生成过程,没有任何错误消息。 我测试了几个版本的C2000 CGT,结果相同。
CGT工具是否有任何问题? 如果有,请提出您的想法,谢谢。
此致,
Luke Chen