This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LANCCHXL-F2.8027万F:对于LAUNCCHXL-F2.8027万F+bootxldrv8301_RevB,8301,6.1 ,无法绘制信号图

Guru**** 2539750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616314/ccs-launchxl-f28027f-signal-can-not-be-graphed-for-launchxl-f28027f-boostxldrv8301_revb-ccs6-1

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

为什么我的阴谋一团糟?

安装:使用:LAUNCHXL-F2.8027万F+bootxldrv8301_RevB.</s>8301

1:6

 

我想看一下LAUNCHXL 2.8027万F的SVGEN的输出波形。

但是,由于2.8027万F的RAM有限,proj_lab01b.c关闭了数据记录。

在表达式窗口中,我使用右键单击绘制TABC[0],下图底部可能显示了TABC[0]。

下图中也显示了图形属性。

 

TI实验室说明清楚地显示,TABC[0]的波形是一些正弦曲线,如下图所示。

 

我的问题是:

  1. 我的图形设置有什么问题? 为什么它是一个噪音,但TI教程显示它应该是一个某种正弦波?

  2. “采样率”是什么意思? 此频率是否应比信号频率高10次?

  3. “采集缓冲区大小”是什么意思? 当我将此参数值设置为10时,图形值要高得多,但仍然混乱。

 

谢谢你。

 

Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果您没有使用数据缓冲器保存数据,则没有足够的数据点来显示连续波形,因此这不是真实的波形。
    2.数据采样频率取决于JTAG通信速率,您可以将其设置为PWM频率作为项目中的数据更新频率。
    请参阅类似的文章,更改F2.8027万F数据记录的代码。
    e2e.ti.com/.../227.0583万