This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:将模拟信号从一个GPIO引脚路由到另一个GPIO引脚

Guru**** 2535590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616271/launchxl-f28379d-routing-analog-signal-from-one-gpio-pin-to-another

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

大家好,

抱歉,也许,奇怪的问题:

我需要将一些模拟信号从输入引脚直接路由到输出引脚。
我想,这可以让我省去一些外部交换机(5017)和很多麻烦。

我可以使用输入和输出X条来完成吗?
它们是否会像"正常"的模拟交换机那样进行电气发言?

通过查看Delfino的技术参考,我找不到合适的方法来完成此操作。

来自德国的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gustavo,

    XBAR是通过数字逻辑实现的。 也许可以从输入异步通过脉冲类型波形到输出,但您肯定不能通过正弦或三角形等模拟信号。

    根据延迟和带宽要求,您可以使用ADC对信号进行采样,然后使用缓冲DAC或ePWM DAC输出这些信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Davin的快速反应。

    这可以解决我的问题。

    美好的一天!