This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSOLARCEXPKIT:重新编译后运行PV逆变器F28M35x时出错

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616192/ccs-tmdssolarcexpkit-error-running-pv-inverter-f28m35x-after-recompiling

部件号:TMDSOLARCEXPKIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

将PV逆变器F28M35x导入CCS,并构建M3和C28项目。

已下载二进制文件,但无法连接到GUI。

原始二进制工作正常。

巴西

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,您使用的是哪个版本的软件?

    最新版本为C:\ti\controlSUITE\development _kits\Solarv 1.1

    其中我们只有一个基于网页的界面...

    您是指中的旧GUI

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\SolarExplorer_v 1.0 ? 对于M35x? 它是否有任何地方写的十字线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish,感谢您的回答。

    IM使用v.1.1 ,并且没有注意到旧GUI不再工作。

    IM能够使用基于Web的界面进行连接。

    巴西
    Brian